请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS54J40 在我们的应用中、我们将以直流耦合方式使用 ADS54J40。 我们要做的一件事是将寄存器0x4F 的位0 (EN_INPUT_DC_INUSTER)设置为1。
我对通过设置该位发生的情况不完全清楚。
该 Ω 位的 kΩ 说明书:"该位通过将模拟输入和 VCM 之间的内部偏置电阻器从600 μ A 更改为5 μ A 来启用模拟输入和驱动器之间的直流耦合。"
ΔVCM、我们还收到了 TI 的演示文稿、其中指出设置该位会禁用~100mV (称为 μ V)的特定 CM 电压补偿。 除此之外、本演示还显示了处于直流使能模式的600Ohm 偏置电阻器。
我的主要问题: 当 EN_INPUT_DC_INPUT 设置为600Ohm 或5kOhm 时、输入偏置电阻器的值是多少?
此致、
Paul