This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760易于烧坏、但 ADI ADUM5422正常

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719265/dac8760-dac8760-easy-burn-out-but-adi-adum5422-is-fine

器件型号:DAC8760

你(们)好,先生

我设计了一款使用 TI/DAC8760的瞬变器、但这些器件在工厂很容易发生故障、在更改 ADI 解决方案后、没有任何客户投诉反馈

请提供建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您能否提供一些其他详细信息? 原理图会有所帮助。 器件在哪些条件下发生故障?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在电源链中进行浪涌测试、发现 DAC8760容易烧坏、低于 ADI/AD5422、我发现 VDD 额定值低于 AD5422
    你有什么建议吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我将需要更多具体细节、如原理图和浪涌测试配置文件、以帮助您。 AVDD 和 AVSS 之间的绝对最大额定值为40V、AVDD 和 GND 之间的最大额定值也是如此。 您是否违反了任何最大规格。 您的测试中? 如果您的测试违反了这些范围中的任何一个、则器件可能会损坏。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您对此主题是否有任何更新? 您是否能够提供其他详细信息?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查它、并让您了解详细信息、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    对此进行了任何更新?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    我发现在 AVDD 中添加了一个滤波器、条件将得到改善、谢谢
    您对电源有什么想法吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您是否介意分享有关问题和您的解决方案的更多详细信息、以便其他人可以参考? 您在电源方面需要什么?

    谢谢、
    Garrett