This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7882:ADS7882

Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720759/ads7882-ads7882

器件型号:ADS7882

大家好、

我们使用 ADS7882。 对于充电编号为5CTG4 COSS 的情况、我们遇到了一个问题、即 BUSY-引脚在加电时挂起、尤其是在温度大于40°C 的情况下

使用充电编号95TG4 A3FV 更换部件后、问题消失。 是否存在任何已知的温度错误?

感谢您的即时回答、

此致

Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uwe Knuepfer20、您好!

    欢迎访问 E2E 论坛。

    我没有看到任何有关该器件温度问题的报告、

    • 您是否仅找到一个您看到过这种或更多行为的装置?
    • 此 ADC 是用于您的生产系统还是用于新设计? 如果是新设计、您能告诉我您对 ADC 的详细要求吗?

    谢谢。

    此致

    戴尔