This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:ADS1015-Q1的 DNL 和 PSRR 如何?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1015-Q1, ADS1115, ADS1013-Q1, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720320/ads1015-q1-how-about-the-dnl-and-psrr-of-ads1015-q1

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1015ADS1115ADS1013-Q1ADS1118

大家好、团队、

我在 ADS1015的数据表中找不到 DNL (微分非线性)和 PSRR (电源抑制比)规格。

请提供相关数据。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dy、


    未为 ADS1015-Q1指定 DNL 和 PSRR。 但是、12位 ADS1015-Q1基于16位 ADS1115、使用相同的 ADC 结构、并具有相同的基本规格。

    虽然未列出 ADS1115的 DNL、但16位电平的 INL 小于1LSB。 因此、在 ADS1015的12位电平上、DNL 必须明显小于1LSB。

    对于 ADS1115 PSRR、16位电平下的失调电源抑制通常为1LSB/V、这相当于12位电平下的1/16LSB/V。 ADS1115还具有80ppm/V 的增益电源抑制、这是一个典型规格、在 ADS1015中应该是一样的。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复。

    我的客户还有 一些其他问题、如下所示。

    使用 VDD=3.3V 时、ADS1015-Q1的基准电压是多少?

    2.如果 VDD 范围为3.2V ~ 3.4V、那么基准电压的容差是多少?

    3.您是否有任何有关 ADS1015-Q1的总误差与输入信号的数据、如下图所示?

      

    4.对于 ADS1013-Q1、是否可以配置两个单端输入?
       由于数据表看起来 ADS1013-Q1可以支持一个差分输入或一个单端输入、如下表所示。

      

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dy、

    我将按照您在上一个帖子中提出的问题的顺序回答您的问题。

    基准电压未在 ADC 内部设置为真正电压。 它作为带隙电压(接近1V)的分量进行电容采样。 对于不同的范围、我们使用更大的电容器来制作更大的样本。 请注意、对于大于电源电压的较大范围(例如±6.144V)、输入电压不应超过 GND 和 VDD。 虽然输入将被正确测量、但是输出数据将不会使用整个测量范围。

    2.基准电压容差由增益误差测量。 ADS1015-Q1的增益误差典型值为0.05%、最大值为0.25% 这与基准电压容差典型值0.05%和最大值0.25%相同

    ADS1118的数字来自噪声、偏移和增益误差的误差总和。 您可以通过将0.25%的最大增益误差、0.5LSB 偏移和大约0.5LSB 噪声相加来执行相同的图。 噪声是一个近似值。 我没有确切的噪声值、但它小于1LSB。 下面是我生成的图:

    不能将 ADS1013-Q1配置为两个单端输入。 一个单端输入通过将 AINN 接地并将 AINP 作为另一个测量输入来测量。

    吴约瑟