This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:是否有 DAC38J82的示例?

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719526/dac38j82-is-there-an-example-of-dac38j82

器件型号:DAC38J82

是否有配置寄存器的任何示例?

我使用 Altera FPGA  

LMFS :4211  DAC_CLK :400m  

我使用 GUI 生成的寄存器值并通过 SPI 配置 DAC、但我无法始终输出所需的波形。

您有一个好的示例吗?