请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38J82 是否有配置寄存器的任何示例?
我使用 Altera FPGA
LMFS :4211 DAC_CLK :400m
我使用 GUI 生成的寄存器值并通过 SPI 配置 DAC、但我无法始终输出所需的波形。
您有一个好的示例吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有配置寄存器的任何示例?
我使用 Altera FPGA
LMFS :4211 DAC_CLK :400m
我使用 GUI 生成的寄存器值并通过 SPI 配置 DAC、但我无法始终输出所需的波形。
您有一个好的示例吗?
用户、
随附示例。
此致、
Jim
e2e.ti.com/.../DAC38J82_5F00_421_5F00_Fs_5F00_400M_5F00_K_5F00_20.cfg