主题中讨论的其他器件:ADS54J60
您好!
在第2页冻结 IL 引擎下的附加文件中、列出以下行:
0:0x4005 0x01 //启用单通道写入
1:0x4004 0x61
2:0x4003 0x00
3:0x4002 0x05
4:0x4001 0x00
5:0x6078 0x00 //表示 CH-A
6:0x7078 0x00 //表示 CH-B
7:0x4004 0x68
8:0x4003 0x00
9:0x4002 0x00
10:0x4001 0x00
11:0x604D 0x01 //用于 CH-A ?????
12:0x704D 0x01 //用于 CH-B ????
13:0x6068 0x04 //对于 CH-A
14:0x7068 0x04 //表示 CH-B
我认为 在第7行:0x68和/或其他页面选择器地址 或第11行和第12行有一个拼写错误,因为在第68页,地址4D 用于设置 DEC_MODE_EN。 这些是正确的还是有拼写错误? ADS54J60的新数据表发布是否有日期?
谢谢你