This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:什么是 FD?

Guru**** 2439490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732729/ads1232-what-is-fd

器件型号:ADS1232
主题中讨论的其他器件: ADS1220

您好!

大家我有一些问题。 什么是 FD? 那么输出数据速率? 我想执行抗混叠滤波器。 但我需要滤波器公式。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5093154、

    我想您可能会问输入滤波器 FC 的截止频率。 由于 ADS1232是过采样 ADC、因此您无需硬截止滤波器、并且可以在输入端使用简单的 RC 滤波器。 您可能非常严格地设定相对于输出数据速率的截止频率、但这会为滤波器产生非常长的模拟稳定时间。 您应该使用调制器频率。

    调制器的实际采样率为76.8kHz。 正如数据表中所讨论的、在使用较高增益时、已经有一些滤波来去除输入斩波器残留物。 请参阅 ADS1232数据表第14页的旁路电容器部分。

    因此、没有特定的公式来确定滤波器开始切割的位置。 您决定设置滤波器值的位置取决于您想要滤波的值以及您使用的是较低增益还是较高增益。 在低增益下、您需要保持较小的电阻值、以防止通过输入的开关偏置电流产生误差。

    通常、对于电阻器、良好的起始值为1k 到4.7K、而对于输入之间的差分电容、良好的起始值为10nF 到100nF。 您不需要共模电容器、但如果需要、请确保使用的值是差分电容器使用的值的1/10或更低、否则、您会看到滤波器在输入之间存在不匹配问题、从而导致差分电压。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、但 Bonnie Baker 为其提供了滤波器计算。  实质上、我希望延迟稳定时间。 因此、输入频率将是采样频率的一半。  我该怎么做?  您提到的筛选条件是否可以是标准帐户?

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5093154、

    我不确定您的意思是"延迟稳定时间"。 ADS1232器件设计用于测量直流信号或移动速度非常慢的信号。 热电偶或测压元件等传感器信号本身对混叠效应没有影响。 但激励源或 EMI/RFI 可能会产生应滤波的更高频率噪声、否则这些频率可能会折返到 ADC 的通带中。 ADS1232的问题是防止更高频率的内容混叠到 ADC 的通带中。

    使用内部振荡器时、ADS1232的调制器采样频率为76.8kHz。 76.8 KHz 的 I/2为38.4kHz。 然而、由于 ADS1232中的低通数字滤波器、没有理由设计滤波器以在该高频率下实现急剧滚降。 相反、您可以使用具有20dB/十倍频下降的一阶 RC 滤波器进行设计(其中 Fc = 1/(2pirc))。

    选择的滤波器值有多种方法。 一种方法是设计一个合理的 RC 滤波器、其中 fC (或3dB 截止频率)在采样频率为1/2的40至60dB 的点。 例如、您可以决定使用384Hz 作为 FC。 这将提供一个滤波器、在该滤波器中、采样频率为1/2时、内容将下降40dB。 这似乎不是只有40dB 的良好滤波器响应、但请记住、噪声可能会比目标信号降低60-80dB、并且组合响应将比1/2采样率降低100-120dB。

    另一种方法是根据可完成的输出数据速率创建滤波器。 但是、RC 滤波器的元件值现在开始变得非常大。 可以使用有源滤波器、但现在会在测量中增加额外的噪声和误差。

    第三种方法是围绕要滤除的已知频率进行设计、例如电力线周期拾取。 但是、在使用10sps 时、数字滤波器会进行滤波。 在80sps 时、线路周期噪声处于 ADC 的通带内、因此在这里、可能需要将 FC 设置为更低以覆盖这些频率。

    在任何设计中、最好首先防止任何外部噪声源进入模拟输入。 这可能需要正确端接铁氧体、TVS 二极管和屏蔽电缆。

    如果您告诉我您想要使用的传感器以及将要进行测量的环境、我可能会为设计提供帮助。 如果我不理解您要求的内容、请更详细地解释您具体要求的内容。 如果您想了解有关输入滤波的更多信息、请查看第45页9.1.2节中的 ADS1220数据表、其中有一个有关模拟输入滤波的特定主题。 尽管 ADS1232与 ADS1220有很大不同、但输入滤波讨论仍然适用。

    此致、
    Bob B