请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298RECGFE-PDK 主题中讨论的其他器件: ADS1198ECGFE-PDK
大家好、
我 最近购买了 ADS1298RECGFE-PDK、并将其与 ADS1298XECGFE-PDK-SW 软件配合使用。 但是、我注意到增强导联似乎不正确。 更具体地说、aVL 测量与导联 II 相同(我将数据导出到 Excel 并检查了该数字)。 aVF 看起来像一个 aVL。
我在 Windows 7计算机上使用硬件和软件。 在软件中、我打开了所有通道并将增益设置为12x。 采样率为1000SPS、采样长度为1000、4000和8000。 我想知道我是否错过了任何设置。 我 还有一个 ADS1198ECGFE-PDK、它有同样的问题。 我们将感谢您的任何帮助。 提前感谢!