This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:报警问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724735/dac3484-alarm-question

器件型号:DAC3484

在我配置了 dac3484之后、我读取寄存器0x05、值为0x0000、而不是我写入寄存器0x20、而寄存器0x05更改为0x3980、表示警报、我不知道原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi Ning、

    0x20寄存器的配置需要是顺序的、也需要其他信息(时序信号)、例如 ISTR/FRAME/OSTR。 警报将反映在计时信号以及 FIFO 和其他数字逻辑的初始化上。 您在 FIFO 中看到警报这一事实表明 FIFO 可能尚未被时序信号初始化。

    我建议您参考以下应用手册、了解计时信号的重要性以及与 DAC3484良好启动序列的关系