This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:DAC80508

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185131/dac80508-dac80508

器件型号:DAC80508

    在我的设计中  、我使用 QSPI 与 DAC80508MRTET 进行通信。 目前 、MISO 未正确获得。 要配置通过 QSPI 与 DAC 进行通信、是否需要遵循任何特定的步骤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    我想您可以先查看以下内容:

    1.确认您使用的器件是80508M、而不是 MC 或 ZC。  在"C"型号中、SDO 引脚被一个 CLR 引脚替代。  您可以查看器件标识进行确认。

    2.您是否已使用示波器确认 DAC 的 SDO 输出空闲? 您是否成功写入器件?

    谢谢、
    Paul