This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:4-20mA 输入

Guru**** 1688270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677732/ads8681-4-20-ma-input

器件型号:ADS8681

大家好、

我将 ADS8681用于工业模拟和数字 I/O 模块。

是否可以使用此 IC 转换4-20mA 输入? 我在 AIN_P 上设置一个500欧姆的电阻器接地 是正确的方式吗?

此致

工业 Alessandro Giacometti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    感谢您在 E2E 上提出的问题。 绝对可以使用 ADS8681进行4-20mA 信号采集。 我们发布了一些 TI 参考设计、其中介绍  了基于 ADS8681的电压(最大值±12.288V)和电流(0~24mA)信号解决方案:

    www.ti.com/.../TIDA-01333

    www.ti.com/.../TIDA-00764

    如果您有更多问题、请告诉我、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的快速回复。

    此致

    亚历山德罗