This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:ADS54J40设置回顾?

Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699292/ads54j40-ads54j40-set-up-review

器件型号:ADS54J40

设计。

我正在查看 ADS54J40设计。

我的设置如下。

MSPS 范围:100MSPS 至600MSPS
输入 IF:368.64Mhz
输入类型:实数
带宽:100Mhz
采样时钟:491.52Mhz
抽取率:2.
ADC NCO:-122.88Mhz
LMFS:4222

我很困惑。

"输出采样率(MSPS)"和"器件时钟频率"是什么意思?

请查看我的设置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    输出采样率=采样时钟/抽取。  在上述情况下、输出采样率= 491.52/ 2 = 245.76MHz。 在大多数情况下。 器件时钟 是采样时钟。

    此致、

    Jim