This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200EVM:VCK190兼容性

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189614/adc08dj3200evm-vck190-compatibility

器件型号:ADC08DJ3200EVM

ADC08DJ3200EVM 是否可与 Xilinx VCK190开发板配合使用? 如果它们兼容、能否实现每秒6 g 的采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您可以将 ADC08DJ3200EVM 与 VCK190搭配使用、但您只能在采样率高达2.56Gsps 的 JMODE6中使用 CHA、而在采样率高达3.2Gsps 的 JMODE7中仅使用 CHA、因为 VCK190上未路由 ADC 输出通道 DA4、DB0、DB5和 DB7。

    此致、

    Jim