请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5295 您好!
我们的输入信号带宽低于10MHz。 但我们需要高采样频率(高达100MHz)。 如果我们将其中一个差分输入用作单端输入、并将另一个差分输入连接到 Vcom、我们会丢失什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的输入信号带宽低于10MHz。 但我们需要高采样频率(高达100MHz)。 如果我们将其中一个差分输入用作单端输入、并将另一个差分输入连接到 Vcom、我们会丢失什么?
您好、Mohammad、
感谢您的联系。
您将主要失去输入端的差动摆幅。 您将只能在输入端实现1Vpp、而不是2Vpp 摆幅。
因此、您将失去 SNR 性能、直接出现6dB 的命中。
此外、您可能会失去信号的共模噪声抑制功能。 二阶或甚至阶谐波消除也会受到影响。
谢谢、此致、
Abhishek