This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:ADS5296A

Guru**** 1996415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A, ADS5295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190677/ads5296a-ads5296a

器件型号:ADS5296A
主题中讨论的其他器件: ADS5296ADS5295

这是为了将该决议发布 到以下帖子- https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179971/tsw1400evm-frame-clock-error-in-read-ddr-to-file-w-ads5296aevm-frame-clock-and-bit-clock-are-present

请按照以下步骤操作–

  1. 安装 HSDC Pro v5.2
  2. 安装 ADS5296A GUI 软件
  3. 转至“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS5295_96\Firmware ini Files”。 复制所有‘ADS5296_...’ 文件到以下路径–“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\ADC files”
  4. 按此处所述连接所有电路板- https://www.ti.com/lit/ug/slau537/slau537.pdf。 使用80MHz 的板载晶体进行初始启动。 确保您在 J39和 J40的引脚2上看到80MHz 时钟。
  5. 打开 HSDC Pro。 从下拉列表中选择‘ADS5296_12b_octal’。 当 ADS5296配置为8通道、12位 ADC 时、该 init_file 用于捕获数据。 您将看到与 ADS5296相关的其他文件。 可以根据您选择的模式选择这些模式。
  6. 现在,从以下路径“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS5295_96”中打开‘ADS5295_96 GUI’
  7. 从‘Playback Sequence’(播放序列)中,运行‘5296_12b_8ch’配置文件。 ‘D‘‘Device Status’(设备状态)显示‘Ready’(就绪)
  8. 从‘Test Pattern’(测试图案)选项卡应用斜坡测试图案。 ‘D‘‘Device Status’(设备状态)显示‘Ready’(就绪)
  9. 将80MHz 设置为输出数据速率、然后进行捕获