This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:如何在&quot 中使 DTGC 正步进0.125dB;内部非均匀模式"

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189316/afe5816-how-to-make-dtgc-positive-step-0-125db-in-internal-non-uniform-mode

器件型号:AFE5816

您好!

请给我一些建议、将 DTGC 正步长设置为0.125dB。


Δ Σ ADC 时钟为50MHz・。
我将 POS_STEP_0 (寄存器162中的位[15:8])设置为00h 以减少 DTGC 噪声。
・但是、DTGC 增益不会升高、超声图像仍然为黑色。
・当 POS_STEP_0 (寄存器162的位[15:8])设置为01h 时、DTGC 增益会正常升高、超声图像会变亮。


μ・寄存器161:009Fh (START_GAIN_0:00h、STP_GAIN_0:9Fh)
μ・寄存器162:00FFh (POS_STEP_0:00h、NEG_STEP_0:FFH)
μ・寄存器163:009Fh (START_index_0:00h、STOP_index_0:9Fh)
μ・寄存器164:0064h (START_GAIN_TIME_0:0064h)
μ・寄存器165:009Fh (STOP_GAIN_TIME_0:0BB8h)
μ・寄存器185:0000h
μ・寄存器186:0000h

μ・寄存器186:0202h
μ・寄存器186:0202h
μ・寄存器186:0202h
μ・寄存器186:0202h
・・・・・・・・μ A

此致、

Yamashita Hiromasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San、您好!

    感谢您的联系。

    请给我一些时间来查看设置、我将在明天返回给您。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek

    很抱歉、我犯了一个错误。

    μ・寄存器165:0BB8h (STOP_GAIN_TIME_0:0BB8h)

    此致、

    Yamashita Hiromasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San、您好!

    在内部不一致的 DTGC 模式下、通过对一组系统配置寄存  器和由160个16位寄存器组成的存储器组进行编程、可完全由用户定义增益配置文件。  

    通过查看 MEM_WORD_x 中的内容来选择和应用增益阶跃 例如、在第一个周期中、如果 MEM_WORD[7]= 0、增益将仅增加0.125dB。 这将在 MEM_WORD[6:0] x 2^SLOW_FAC[3:0]周期后生效。

    因此、正确编程存储器组非常重要。 下图显示了内部不均匀模式下的流程图。

    我查看了您分享的序列、我建议您使用以下序列使其正常工作。 还应共享您正在编程的完整设置集、包括存储器组。

     DTGC_WR_EN

    1.寄存器182 –对该寄存器进行编程以选择 MODE、PROFILE_REG_SEL、SLOW_FAC[3:0]。

    2. 寄存器181 –对该寄存器进行编程、以选择所需的存储器组 SLOW_FAC[0]。

    3. 对存储器组进行编程。 寄存器1至160、有关更多信息、请参阅数据表部分

    //假设选择了 Profile_0并且使用了内存组0。

     寄存器161: 009Fh (START_GAIN_0:00h、STOP_GAIN_0:9Fh)
     5、寄存器162: 00FFh (POS_STEP_0:00h、NEG_STEP_0:FFH)设为默认值、正常。
     6.寄存器163: 009Fh (START_index_0:00h、STOP_index_0:9Fh):设置为默认值、确定。
     7、寄存器164: 0064h (START_GAIN_TIME_0:0064h):设置为100个 ADC 时钟周期
     8.寄存器165: 009Fh (STOP_GAIN_TIME_0:0BB8h):设置为3000个 ADC 时钟周期、确定
     9.寄存器185: 0000h:默认值、确定

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您的建议。

    我向您发送当前问题 DTGC 寄存器设置数据0.125sb/step。

    ADC 时钟为50MHz。

    --------------------------------------
    全局注册表0:0010h

    DTGC Regster181:0100h (SLOW_FAC[0]:0、・・・、MEM_BANK_SEL[1:0]:0h、・・・)

    DTGC Regster182:CD00h (MODE_SEL[1:0]:11d、PROFILE_REG_SEL[1:0]:0h、 PROFILE_EXT_DIS:1、 ・・・、 SLOW_FAC[3:1]:0h)


    DTGC Regster161:009Fh (START_GAIN_0[7:0]:00h (6dB),STOP_GAIN0[7:0]:9Fh (159))
    DTGC Regster162:00FFh (POS_STEP_0[7:0]:00h (0.125dB),NEG_STEP_0[7:0]:FFh (32dB))
    DTGC Regster163:009Fh (start_index_0[7:0]:00h (0),stop_index_0[7:0]:9Fh (159))
    DTGC Regster164:0064h (START_GAIN_TIME_0[15:0]:0064h (100:2usec))
    DTGC Regster165:0BB8h (STOP_GAIN_TIME_0[15:0]:0BB8h (3、000:60usec)

    DTGC Regster185:0000h
    DTGC Regster186:0000h

    全局注册表0:0010h

    DTGC 寄存器1:0202h
    DTGC 寄存器2:0202h
    DTGC 寄存器3:0202h
    DTGC Regster4:0202h
    DTGC Regster5:0202h
    DTGC Regster6:0202h
    DTGC Regster7:0202h
    DTGC Regster8:0202h
    DTGC Regster9:0202h
    DTGC Regster10:0202h
    DTGC Regster11:0202h
    DTGC Regster12:0202h
    DTGC Regster13:0202h
    DTGC Regster14:0202h
    DTGC Regster15:0202h
    DTGC Regster16:0202h
    DTGC Regster17:0202h
    DTGC Regster18:0202h
    DTGC Regster19:0202h
    DTGC Regster20:0202h
    DTGC Regster21:0202h
    DTGC Regster22:0202h
    DTGC Regster23:0202h
    DTGC Regster24:0202h
    DTGC Regster25:0202h
    DTGC Regster26:0202h
    DTGC Regster27:0202h
    DTGC Regster28:0202h
    DTGC Regster29:0202h
    DTGC Regster30:0202h
    DTGC Regster31:0202h
    DTGC Regster32:0202h
    DTGC Regster33:0202h
    DTGC Regster34:0202h
    DTGC Regster35:0202h
    DTGC Regster36:0202h
    DTGC Regster37:0202h
    DTGC Regster38:0202h
    DTGC Regster39:0202h
    DTGC Regster40:0202h
    DTGC Regster41:0202h
    DTGC Regster42:0202h
    DTGC Regster43:0202h
    DTGC Regster44:0202h
    DTGC Regster45:0202h
    DTGC Regster46:0202h
    DTGC Regster47:0202h
    DTGC Regster48:0202h
    DTGC Regster49:0202h
    DTGC Regster50:0202h
    DTGC Regster51:0202h
    DTGC Regster52:0202h
    DTGC Regster53:0202h
    DTGC Regster54:0202h
    DTGC Regster55:0202h
    DTGC Regster56:0202h
    DTGC Regster57:0202h
    DTGC Regster58:0202h
    DTGC Regster59:0202h
    DTGC Regster60:0202h
    DTGC Regster61:0202h
    DTGC Regster62:0202h
    DTGC Regster63:0202h
    DTGC Regster64:0202h
    DTGC Regster65:0202h
    DTGC Regster66:0202h
    DTGC Regster67:0202h
    DTGC Regster68:0202h
    DTGC Regster69:0202h
    DTGC Regster70:0202h
    DTGC Regster71:0202h
    DTGC Regster72:0202h
    DTGC Regster73:0202h
    DTGC Regster74:0202h
    DTGC Regster75:0202h
    DTGC Regster76:0202h
    DTGC Regster77:0202h
    DTGC Regster78:0202h
    DTGC Regster79:0202h
    DTGC Regster80:0202h
    DTGC Regster81:0202h
    DTGC Regster82:0202h
    DTGC Regster83:0202h
    DTGC Regster84:0202h
    DTGC Regster85:0202h
    DTGC Regster86:0202h
    DTGC Regster87:0202h
    DTGC Regster88:0202h
    DTGC Regster89:0202h
    DTGC Regster90:0202h
    DTGC Regster91:0202h
    DTGC Regster92:0202h
    DTGC Regster93:0202h
    DTGC Regster94:0202h
    DTGC Regster95:0202h
    DTGC Regster96:0202h
    DTGC Regster97:0202h
    DTGC Regster98:0202h
    DTGC Regster99:0202h
    DTGC Regster100:0202h
    DTGC Regster101:0202h
    DTGC Regster102:0202h
    DTGC Regster103:0202h
    DTGC Regster104:0202h
    DTGC Regster105:0202h
    DTGC Regster106:0202h
    DTGC Regster107:0202h
    DTGC Regster108:0202h
    DTGC Regster109:0202h
    DTGC Regster110:0202h
    DTGC Regster111:0303h
    DTGC Regster112:0303h
    DTGC Regster113:0303h
    DTGC Regster114:0303h
    DTGC Regster115:0303h
    DTGC Regster116:0303h
    DTGC Regster117:0303h
    DTGC Regster118:0303h
    DTGC Regster119:0303h
    DTGC Regster120:0303h
    DTGC Regster121:0404h
    DTGC Regster122:0404h
    DTGC Regster123:0404h
    DTGC Regster124:0404h
    DTGC Regster125:0404h
    DTGC Regster126:0404h
    DTGC Regster127:0404h
    DTGC Regster128:0504h
    DTGC Regster129:0505h
    DTGC Regster130:0505h
    DTGC Regster131:0505h
    DTGC Regster132:0505h
    DTGC Regster133:0605h
    DTGC Regster134:0606h
    DTGC Regster135:0606h
    DTGC Regster136:0606h
    DTGC Regster137:0706h
    DTGC Regster138:0707h
    DTGC Regster139:0707h
    DTGC Regster140:0707h
    DTGC Regster141:0808h
    DTGC Regster142:0808h
    DTGC Regster143:0808h
    DTGC Regster144:0909h
    DTGC Regster145:0909h
    DTGC Regster146:0A09h
    DTGC Regster147:0A0Ah
    DTGC Regster148:0B0Ah
    DTGC Regster149:0B0Bh
    DTGC Regster150:0C0Ch
    DTGC Regster151:0E0Dh
    DTGC Regster152:1210h
    DTGC Regster153:1915h
    DTGC Regster154:241Eh
    DTGC Regster155:332Bh
    DTGC Regster156:463Ch
    DTGC Regster157:5D51h
    DTGC Regster158:7A6Bh
    DTGC Regster159:7F7Fh
    DTGC Regster160:0000h

    全局注册表0:0000h
    --------------------------------------

    如果寄存器设置有任何错误、请告知我。

    此致、

    Yamashita Hiromasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro - San、  

    我们目前正在处理大量客户查询。 我们将在本周(2月3日)结束前就此提供反馈。  

    感谢您的耐心和理解。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    使用我之前报告的 DTGC 寄存器设置数据、我能够以0.125dB 的步长增加 DTGC 的增益。

    我之前没有使用过的器件、因此我使用了3个不同的器件进行了检查、发现 DTGC 增益以0.125dB 为步长增加。

    很抱歉、寄存器设置数据中很可能出现错误。

    谢谢、此致、
    Yamashita Hiromasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro - San、  

    好的。 为了检查我的理解、您的问题已解决、对吧?

    我是否应该在那之后关闭这个线程?  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    问题已解决、请关闭此主题。

    非常感谢、

    Yamashita Hiromasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro - San、  

    感谢您的确认。 我将关闭该线程。  

    此致、

    Karthik