This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:用于清除和重新启用的 DAC 时序

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE10004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195425/amc7836-dac-timing-for-clear-and-re-enabling

器件型号:AMC7836
主题中讨论的其他器件:AMC7904AFE10004

我们正在研究一种在无线电上快速导通和快速关断高功率 LDMOS 晶体管的方法、我想知道一些有关芯片 DAC 清零警报功能(下面的7.3.1.3)时序的信息。 具体而言、我想知道 DAC 清零(切换到零代码)和 DAC 重新启用(将 DAC 输出恢复到之前的值的时间)的时序。 我想知道与 ALARMIN GPIO 触发器相关的时序。 您是否知道包含此信息的文档?

 

在 DS 中、我只能找到10uS 的输出电压稳定时间、但当我们测试此功能时、我们看到了几百毫秒的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    如果 DAC 输出端有容性负载、您可能会看到几百微秒的时间。  有人在听吗?

    从清除到 DAC 开始更新的警报状态的延迟应仅为1微秒或2秒(假设没有电容负载)。  然后、我们应该看到正常的转换并在~10至15µs μ s 的一段时间内稳定下来。  如果存在容性负载、则无法预期快速趋稳。  在大多数情况下、如果客户希望实现快速开关、我们建议使用 AMC7904或 AFE10004等器件。  如果您想了解有关 AMC7904的更多详细信息、请向我发送电子邮件。  

    否则、客户可以使用外部 SPDT 模拟开关在稳定 Vgs 导通电压和接地之间进行切换。

    谢谢、

    Paul