This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:VDAC 满量程输出电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197080/amc60704-vdac-full-scale-output-voltage

器件型号:AMC60704

您好!

我想确认、当 VCC[1、2]电压低于 VDAC 的满量程范围时、AMC60704的 VDAC 缓冲放大器的输出电压是多少。

数据表的第7.4.2.2节"正 VDAC 范围模式"中显示、"通常、VCC[1、2]引脚上的正电压由所需的正输出范围决定、但不需要此配置。 如果 VCC[1、2]电源电压低于正满量程配置、则最大 DAC 电压限制为 VCC[1、2]" 这是否意味着 VDAC 缓冲放大器输出的满量程范围按比例缩小到接近 VCC[1、2]? 或者、是因为 VDAC 缓冲放大器的输出削波至 VCC[1、2]电平、所以 VDAC 缓冲放大器的输出不会达到 VDAC 满量程范围?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     横田洋三先生、您好!  

    您的第二个假设 是正确的。 VDAC 缓冲放大器的输出不会达到 VDAC 满量程范围、因为 VDAC 缓冲放大器的输出削波至 VCC[1、2] 电平。 输出将在 VCC[1、2]处饱和

    最棒的

    Katlynne Jones