This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12SJ1600-Q1:在单端配置下的性能

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12SJ1600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225233/adc12sj1600-q1-performance-in-single-ended-configuration

器件型号:ADC12SJ1600-Q1

大家好、

  ADC12SJ1600-Q1产品说明书的第9.3.1节 指出、它与单端输入信号兼容、但性能会下降。 我们的客户想 获得 有关  ADC12SJ1600-Q1在单端配置中的预期性能的更多详细信息/测量值。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    能否向我介绍一下客户感兴趣的采样率和输入频率、我们可以提供一些数据。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    感谢您的答复。 请在下方查看我们的客户反馈。

    我们计划在1GHz 频率下进行采样、输入频率应在100MHz 的大致范围内(我们需要对最大为3ns 的全宽半周期的快速脉冲进行采样)。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    以下是 ADC 在采用单端输入时的1G 采样和100MHz 输入下的性能。  

    您可以看到、使用具有单端输入的 ADC、因此 SFDR 和谐波相关性能下降。  

    此致、

    Neeraj