This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:未使用的 IOUTx 连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225363/dac37j82-unused-ioutx-connections

器件型号:DAC37J82

您好!

如果用户未将 DAC37J82的未使用 IOUTx 连接到 GND、会出现什么问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    将输出保持悬空可能会导致其他输出通道上出现不良杂散、也就是说、仅当未使用的输出摆幅足够超过此 DAC 的93dBc 通道间隔离规格时。 将未使用的输出连接到 GND 可以防止发生这种情况、这是我们在未使用 IOUTx 时的建议做法。

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    这应该不是问题。 只需使用地址0x1A 将其断电。

    此致、

    吉姆