This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:不同温度下的增益和温漂数据

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225271/ads52j90-gain-and-offset-drift-over-temperature-data

器件型号:ADS52J90

您好!

我正在寻找有关 ADS52J90在其温度范围内的增益和温漂特性的任何数据。 数据表提到 ADC 在整个温度范围内具有0.1dB 的增益漂移、但我希望获得特定区域中增益漂移的图形、然后查看增益漂移是否相对线性。 理想情况下、我更希望获得以 ppm/C 为单位的规格来说明我们预计增益和失调电压会随温度漂移的多少、但使用增益误差与温度间的关系图和失调电压误差与温度间的关系图也就足够了。

我之所以提出这个问题、是因为我希望能够对由增益和偏移误差引起的 ADC 误差进行数字补偿、而且能够对与温度相关的误差进行补偿对于我正在考虑这么做的应用非常重要。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    感谢您的联系。

    我返回查看是否在整个温度范围内的多个点有数据、我们仅在选定的温度点(-40、RT 和85C)获取数据。

    然而、为了回答您关于漂移线性变化的问题、我认为漂移会是这样 不会 是温度的线性函数、这主要是因为增益源自参考、而且参考曲线与温度不呈线性关系。

    此外、我认为器件间的差异会大于温度的差异。 因此、如果您的应用需要如此精确地估算增益漂移、我建议您通过测量随温度的变化来自行修整它。  

    在我们的生产器件中无法保证该线性度。

    我希望这些信息对您有所帮助。

    谢谢。此致、

    Abhishek