请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7128 或者它是否必须为 AIN 引脚上的电压? 目前正在尝试实施其他人的设计、但我想在 向他们提出疑虑之前、确保我知道自己在说什么。
我看到数据表专门列出了 AIN 输入范围 [GND–0.3V]至[AVDD + 0.3V]、并且没有提到电流输入
谢谢
詹姆斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
太棒了、谢谢 tom、我很感激。 如果您有时间、您可以查看我 在这里开始的另一个主题吗?
遗憾的是、有些问题涉及多个 TI 孤岛、并且不确定哪个论坛最适合 所面临的问题。 因此,我铸造了一个宽网。