This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:我能否使用器件的4-20mA 模拟输入信号

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217155/ads7128-can-i-use-a-4-20ma-analog-input-signal-to-the-device

器件型号:ADS7128

或者它是否必须为 AIN 引脚上的电压? 目前正在尝试实施其他人的设计、但我想在 向他们提出疑虑之前、确保我知道自己在说什么。  

我看到数据表专门列出了 AIN 输入范围 [GND–0.3V]至[AVDD + 0.3V]、并且没有提到电流输入

谢谢

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您必须将4-20mA 转换为电压。  ADS7128使用其 AVDD 作为基准电压、这将设置您的端接电阻器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟踪。。。基本而言、我需要在那里配置一个电阻器、以便将20mA 与 Vref (AVDD)关联、将4mA 与 GND 关联?

    没有内部电路可将电流转换为正确电压?  是否需要在将信号置位至 AIN 通道之前进行会话?  

    对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James -是的、这是正确的。  ADS7128内部没有负载电阻器或跨阻放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢 tom、我很感激。 如果您有时间、您可以查看我 在这里开始的另一个主题吗?

    遗憾的是、有些问题涉及多个 TI 孤岛、并且不确定哪个论坛最适合 所面临的问题。 因此,我铸造了一个宽网。