This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548-EP:在低温条件下进行 TLV2548-EP SPI 通信

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2548, TLV2548-EP, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215835/tlv2548-ep-tlv2548-ep-spi-communication-under-low-temperature-conditions

器件型号:TLV2548-EP
主题中讨论的其他器件:TLV2548、、 TMS320F28377D

您好!

我对 TLV2548芯片有一个问题、根据它是在室温还是在低温下工作、它的行为会有所不同。

我们将使用 TMS320F28377D 和 TLV2548-EP 芯片之间的 SPI 通信。 在室温(约20°C)下、ADC 正确感测信号。 然而、当温度下降到大约-30°C 时、TLV2548芯片停止感测信号并生成如下波形:

* 使用以下时序进行通信

1.正常操作-室温(20°C)

2.故障-低温(-30°C)

当我们在室温与低温之间操作系统时、DSP 和器件的所有其他功能会保持正常工作、但 TLV2548的检测功能除外。 然而、当我们在低温至室温环境下操作系统时、TLV2548不会自动从故障状态恢复。 我们需要关闭然后再次打开电源、以使其正常运行。

我们目前正在测试三种产品、它们都表现出相同的症状。 您能帮助我们确定导致此问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能否确切地告诉我们您是如何配置 TLV2548的?  您在哪种模式下运行?  您要向配置寄存器写入什么值? 您还可以放大示波器捕获(室温和冷)、以便我们可以看到 SCLK 与 SDI 和 SDO 的关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    您在哪种模式下运行?

    -> 在重复扫描模式下操作(模式11)

    您要向配置寄存器写入什么值?

    -> 0xA860、  配置如下。

    D11:1.

    D10:0

    D09:0

    D08,07: 0,0

    D06,05: 1, 1.

    D04,03:0,0

    D02:0

    D01、00: 0、0

    您还可以放大示波器捕获(室温和冷)、以便我们可以看到 SCLK 与 SDI 和 SDO 的关系吗?

    1)房间

     

    2) 2)冷

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以更近一点地放大吗?  SDI dv/dt 在冷态时似乎较慢、我试图查看通信是否正确。  /CS 处于低电平时间很长、可以让 SCLK 减慢一点吗、看看这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    检查后发现输入28377 SPI 通信引脚的电压电平似乎不是3.3V、而是4.2V、这可能会引起故障。 但是、我不清楚为什么该问题只在低温下出现、而在室温下正常工作。 目前、我们已决定修改硬件来解决此问题。 再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    酷!  感谢您的帮助。