This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:EM 器件的辐射耐受性

Guru**** 1506490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208257/adc12d1620qml-sp-radiation-tolerance-of-em-part

器件型号:ADC12D1620QML-SP

我们对 EM 器件进行了 TID 辐射测试、发现在 TID 剂量较小(完全处于 FM 器件的额定值范围内)后、其响应度急剧下降。   

EM 器件是否抗辐射?  或者我们是否会在 FM 器件上看到相同的辐射效应?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在为您检查这一点。 我明天应该有一个答案。 然后、我将向您提供最新信息。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、EM (或 MPR)可订购器件型号(和任何 TI EM 器件)不具有抗辐射能力。 ‘器件是仅用于电气和机械评估的"工程模型"、不用于飞行。  ‘或"飞行模型"(MLS 或5962F1220502VXF OPN)具有耐辐射性、每个晶圆/晶圆批次均通过根据 MIL 规范进行 TID 测试认证、它是一个 QMLV-RHA 器件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 EM 不符合抗辐射标准、但 EM 的构造是否不同?  是否有任何理由预计会出现这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 不、这些器件的结构相同。

    谢谢。

    Rob