This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:TI204通道数据线的 IP chaging

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203473/ads52j90-ti204-ip-chaging-of-lane-data-line

器件型号:ADS52J90

您好!

我将使用您的 TI204 IP 来管理 ADS52J90 ADC 的 JESD 接口。

通道数据宽度为64位时、正在运行数据读取。 但我想将其减少到32位。

我已将 RX_LANE_DATA_OF 更改为32。  

我在 Vivado 修改了 GTH。

我还必须考虑其他因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:  

    我们已收到您的请求。 给我们几天时间来研究这个问题,并在3月10日之前回来。  

    谢谢。

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您向 TI 提出问题、对于延迟响应此主题、深表歉意。

    从共享的信息来看、当前实施似乎是每通道4 ADC 模式、即 NUM_ADC_PER_LANE 为4。 因此、解码后数据宽度为64位。

    要将延迟减少到32位、您必须将器件配置为每通道2 ADC 模式、即 NUM_ADC_PER_LANE = 2。 相应地设置不同的寄存器。 对于实际设置、请参阅器件的数据表、尤其是第 8.3.9.4.1节"用户数据格式" 表17。 到 CML 引脚和 表18的通道映射。 不同的 JESD204B 接口运行模式。

    这两个表都说明了会受到影响的不同参数以及需要编程的值。

    谢谢。此致、

    Abhishek