This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OBC 的低频电流源、用于 RCD

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204142/low-frequency-current-source-for-rcd-from-obc

主题中讨论的其他器件:DAC8750

因为功能安全会询问 RCD 是否是可靠的。 因此、是否有任何设计可以 从 OBC 为 RCD 生成低频电流源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qianli,


    我们没有任何用于生成低频电流源以进行剩余电流检测(RCD)的特定设计。 此外、我不确定车载充电器(OBC)会提供什么样的资源来执行此任务。

    在数据转换器组中、我们有一些电流输出 DAC 可用于生成电流输出。 例如、DAC8750可用于生成0到24mA 的电流输出。 虽然 DAC8750设计用于驱动电流环路以实现工厂自动化和控制(如4-20mA 环路)、但它可能可用于此应用。  

    我想说明的是、大多数时候该问题会提交到电流检测论坛、但它最终会在数据转换器论坛中解决。 我曾向一位电流感应应用工程师提到过这篇文章。 如果您继续回答其他问题、他也可以回答。


    约瑟夫·吴