This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82 -规格:-

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203682/dac38j82-dac38j82---specifications--

器件型号:DAC38J82

尊敬的团队:
   
      我们在电池供电模块中使用 DAC38J82。
      我们有严格的电源。 数据表中描述的功耗估算值不符合我们的配置。
      请根据下面所述的配置分享 DAC38J82的确切功耗详细信息。
      
      DAC B 关闭
      内插 x16
      QMC、滤波器、分数延迟、内部 PLL、NCO、 混频器未使用。
      输入时钟2.4GHz
      基带150MHz
      JESD204B 通道0 (LMF=124)
      
      此致、
      Vigneshwar Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vigneshwar:

    我们在上述配置中设置 DAC38J82并测量功耗。 以下是我们的测量结果:

    TP18:+3.3V_DAC -> 39.2mA  

    2. TP26:+1.8V_DAC -> 45.9mA

    3. TP21:+0.9V_DAC -> 0.131A

    4. TP28:+0.9V_VDDDIG -> 0.254A

    此致、Amy