This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9817:有效位和输出顺序

Guru**** 1937600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9817
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235451/ads9817-effective-bit-and-output-order

器件型号:ADS9817

您好!

共有2个问题。

1.什么是有效18位24位输出的 MSB/LSB? 似乎是 D23~D6。 是这样吗?

2.在 FCLKOUT 上升后,将 Ch2或 Ch3数据首先输出,而不是在 D3和 D2线路上输出 Ch1数据。 在 D1和 D0上也是如此。 您是否有这样的故障排除指南或经验?

运行条件:

它用于4 SDO DDR CMOS 数据接口。

从1通道到2 SDO 线路的多路复用后提供24位输出

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于上面的 Q1 -是的、是正确的。  对于 Q2、我没有听说 CH2或 CH3数据先于 CH1输出任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. ADS9817的输出数据进行了 MSB 对齐。 在24位输出数据包中、位[23:6]是 ADC 数据。
    2. 主机必须在上电时在 SMPL_SYNC 引脚上提供 SYNC 脉冲。 这确保 ADC 在 FCLKOUT 上升沿输出 CH1和 CH8数据。 如果未使用同步脉冲、通道数据的伪情况不确定。

    此致、

    拉胡尔