This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2544:使用 TLV2544进行设计

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235882/tlv2544-designing-with-tlv2544

器件型号:TLV2544

团队、您好!
我们计划将 ADC TLV2544用于我们的其中一个应用。
ADC 将以200ksps 的速率采样。
ADC 的总延迟是多少?

ADC 的吞吐量是多少?
根据粗略计算、我假设
200KSPS 意味着
采集时间(采样时间)为5us。
转换时间为3.86us。
因此、所需的总时间将为5+3.86=8.86us。
对于8个通道、时间将为8*8.86us = 70.88us 。
这意味着 FIFO 将每70.8us 填充一次。
因此我需要每70.88us 读取一次 FIFO (12*8=96位)。
请更正我的错误。
此外、在控制器的同一 SPI 中有6个 ADC。
我们必须在2ms 内读取所有 ADC 通道(6*8)。

正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    TLV2544吞吐量最大为200kSPS、因此总转换采集时间为5uS。  转换时间(t (conv))在第24页列出-假设您使用内部振荡器、它为3.5uS。  采集时间是可调节的、但为了保持200kSPS 的速率、它为600nS。  对于8个通道,您总共有8*5US 或40US。  您应该能够在2ms 内从6个器件读取8个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    总 ADC 延迟是采集时间和转换时间之和。

    因此必须是5+3.86=8.86us。

    请更正我的错误。

    我们在 IC 中只有一个 SH 电路。

    或者、数据表中的200ksps 是否在整个 SPI 期间为数字内容?

    如果我们不需要考虑转换时间、您能否解释一下 ADC 转换时间的相关性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你能抽出时间。

    数据表中表示的200ksps 为 ADC 的吞吐量。

    对于200ksps 吞吐量、ADC 的采样率是多少? 还是两者都相同?

    我希望其中包括稳定时间和转换时间。

    因此、200ksps 意味着 ADC 延迟为5us。

    您能否解释一下延迟为何不是600ns + 3.83us (采集时间+转换时间)。

    或者我是否缺少任何参数!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    采样率和吞吐量是相同的。  TLV2544可对一个通道以200kSPS 采样、两个通道以100kSPS/通道采样或四个通道以50kSPS/通道采样。  因此、八个通道(2个 TLV2544)将需要至少40us 的时间、加上一些器件之间的切换余量、以便在共享单个 SPI 总线时获得所有转换结果。  每通道5uS 的六个器件~120uS。

    TLV2544是一款逐次逼近寄存器(SAR)转换器。  SAR 转换器通常不会 将"延迟"视为一个问题、因为每个转换结果只有一个"示例"。  话虽如此、TLV2544在对转换"N"进行采样时执行输出转换结果 N-1、这可以视为延迟。  如果您使用的是 FIFO、那么您将存储多达8个样本并背靠背地读取它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否需要任何特定模式才能达到此条件?

    或者、我们能够在任何模式下实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表4中列出的所有正常采样模式都可以实现这一点。