This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:输入信号大于 ADS52J90动态范围

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236010/ads52j90-input-signal-larger-than-ads52j90-dynamic-range

器件型号:ADS52J90
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

单端模拟信号范围 为1.25V 至2.5V、ADS52J90动态范围为-1V 至1V。 我不能直接连接它们。 那么问题是、我能否使用像 AD8138这样的差分 ADC 驱动器、并向该驱动器的负输入侧发送1.8V 电平、以将输入信号电平转换为-0.55V 至0.7V? 该初始-1.8V 是否会对 ADC52J90造成损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zibing:  

    ADS52J90需要差分输入。 输入共模必须介于0.7V 至0.9V 之间。  

    您或许可以从客户 EVM 的第43页(此处)执行以下电路:i)将单端转换为差分、ii)电平转换为 Vcm

    无论您选择哪种电路、我都建议您进行 TINA-TI 或 PSPICE 仿真、以确认单端输入信号是否正确地转换为差分信号(查看共模是否介于0.7V-0.9V 和差分摆幅<2Vpp 之间)。 您可以按如下所示对 ADC 输入进行建模(采样开关处于打开状态)。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    非常感谢!

    ADS52J90需要差分输入。  我已经阅读了推荐的电路、但仍然不知道如何进行电平转换以让输入1.25V - 2.5V。 请您详细解释一下吗? 我可能需要使用 减法器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zibing:  

    您能否在 TINA-TI 上为您的输入波形实现上述运算放大器电路并执行瞬态仿真?  我认为这将会变得很清楚。 讨论结果也将变得更加容易。  

    电容器耦合(交流耦合)已经在执行电平转换功能。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克