请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS52J90 您好!
我知道 ADS52J90没有 Vref 输入、只有外部 Vref 用于 ADC 转换。
该器件是否应与附加 ADS52J90搭配使用。
换句话说、如果我在一个设计中有两个、一个公共的 Vref 不会在两个芯片之间提供更一致的偏移误差。
此致、
时间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tim:
是的、ADS52J90可以(并且通常)与单个板上的其他 ADS52J90配合使用。
ADC 基准(Vref)在内部生成、实际上在生产中进行了修整以提高精度。 VREF 会影响 ADC 线性度(INL/DNL)、SNR 和满量程范围。 根据我的理解、它不会影响输出失调电压。 利用内部生成的 Vref、我们 可确保每个芯片的以下性能:

您是否有希望在此基础上提高的特定规格? 或者、希望通过采用通用 Vref 提升性能?
此外、在芯片上采用通用的 Vref 可能没有这么简单。 您必须确保每个 Vref 线路具有足够的驱动强度并且没有任何杂散耦合。 从这一点来看、我认为您最好使用内部生成的 Vref、并在生产中进行精确修整。
谢谢。
卡尔蒂克