This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:ADS54J40 SPI 布线

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242491/ads54j40-ads54j40-spi-wiring

器件型号:ADS54J40

您好、支持

     我们在一个电路板上使用两个 ADS54J40、并使用两个 ADC 作为从器件、这与下图类似。  Xilinx FPGA 板 ZCU102作为主器件。  1.8V HP 组具有用于驱动 ADC 的 SPI 驱动器。 在 测试中、 ADC0 CS_N 置位、 ADC1 CS_N 清空、 MISO 线路读数为大约0.9V、而不是1.8V。

问题:

1. CS_N 降低时 SDI,SDO 的状态是什么?  是否应处于高阻抗状态?

2. 我们可以使用下面的 SPI 接线为这段 ADC 供电吗?

3. 当我们按如下方式接线时、为什么 MISO 电压只是该电压的一半?

谢谢你。

线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    我正在检查这一点、很快就会回来与您联系。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy

    这里有更新吗??

    谢谢

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Li:  

    该器件上的 SDOUT 引脚在数据表中列为输出、我可以从该表中了解到它不是三态的。 相对于所测量的中间轨电压、似乎存在总线争用。 如果您的 FPGA/MCU 上只有一个可供回读的资源、我建议在 SDOUT 线路后使用多路复用器。 SPI 协议的定义相当宽松、不同器件的行为不同。  

    此致、  

    马特