This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:在脉冲转换模式下以60Hz 采样与 sync4进行采样?

Guru**** 2124380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259010/ads125h01-sample-at-60hz-with-sync4-in-pulse-conversion-mode

器件型号:ADS125H01

我有许多这样的 A/D (ADS125H01)希望彼此保持同步。  它们通过通用时钟(7.3728MHz)运行、并将其所有启动引脚连接在一起。  我打算在脉冲模式下同时启动所有转换器样本、以便可以确保它们保持同步。  我想使用 sinc4滤波器、但我不知道这是如何工作的、数据表似乎并不解决这个问题、无论如何都不直接解决。  我想以60Hz 的频率进行采样、但根据我读取的值、如果在采样完成转换之前启动脉冲再次出现、那么它将重新启动新的转换。  如何将脉冲模式与这些滤波器配合使用?  以连续模式同时启动它们并期望它们长时间保持同步似乎很危险。  当然、如果它们都以完全相同的方式进行配置、运行在相同的公共时钟上、并且都从相同的 START 引脚连接开始、它们应该保持同步、但出于某种原因、这会让我感到紧张。  是否可以在数字滤波器中使用脉冲模式?还是应该放弃这种方法而使用连续模式?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick West、您好!

    遵循的正常流程是切换 START 引脚、然后等待 DRDY 引脚从高电平转换为低电平、然后随时钟输出数据。 在这种情况下、当您看到 DRDY 下降时、您可以再次切换 START 引脚以在读取数据之前重新启动转换(因为数据会被缓冲一个转换周期)。 这基本上显示在数据表中、请参见下图

    因此、要直接回答您的问题、对数字滤波器使用脉冲模式是运行此 ADC 的一种预期方式

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我将滤波器设置为 sinc4、将采样率设置为60sps、将 MODE 位设置为脉冲、并将起始输入设置为60Hz、一切就会顺利吗?  我假设每次转换都会在下一个 START 脉冲之前完成、但我没有看到关于转换需要多长时间的规格。  是不是已经到了高潮了?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick West、您好!

    不、事实并非如此。 您应该设置一个中断来等待 DRDY 信号从高电平转换为低电平、而不是尝试为脉冲计时。 如果您希望连续采样、我将使用连续转换模式、然后以某个固定的间隔重新发出 START 信号、以确保所有器件都同步

    数据表中的表9-6给出了 ADS125H01输出数据所需的时间。 请注意、在60SPS 和 Sinc4条件下、将 START 拉为高电平与 DRDY 拉至低电平之间的有效数据时间为67.09ms。 这对于连续模式中的第一次转换或脉冲转换模式中的每次转换都有效。 在连续转换模式中、数据速率为~1/时可进行第二次及后续转换。 数据表中的第9.4.1.3节对此进行了说明。 有关转换延迟的更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa535/sbaa535.pdf?ts = 1692026206273

    -Bryan