This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03-Q1:CAP 引脚功能/连接

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260785/ads131m03-q1-cap-pin-function-connection

器件型号:ADS131M03-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800156-Q1

您能否告诉我 CAP 引脚的功能以及我是否可以将其保持悬空?

数据表指出在它和接地之间连接一个220nF 的电容器。 演示板(用于4通道版本)在它和接地之间有一个0.1uF 的电容器。

但数据表显示它是 LDO 调节输出(我认为为1.8V)。  我们正在为 DVDD 运行/提供3.3V 电压、但不打算在任何情况下使用1.8V 稳压电平。  

或者它不是一个将被使用/连接至外部电路/负载的输出电压、而只是需要一个电容器来产生适当的1.8V 数字电平吗?  

由于我们使用 SPI 通信、SCLK、DIN、DOUT 连接到 MCU、CS 接地、SYNC/RESET 连接到高电平、 我猜这已经足够需要创建1.8V 电平了、所以我们需要电容器、我猜我们应该使用数据表中的220nF 电容器、而不是降级板上的电容器。

这是否也意味着在1.8V 电平下进行 SPI 通信? (我们计划连接 采用3.3V 电压供电的 TMS320F2800156-Q1)。 为了确保电压电平兼容性、是否需要考虑任何因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    CAP 引脚是内部 LDO 的输出。 该 LDO 会产生器件运行所需的内部1.8V 电源。 220nF 电容器对于该 LDO 的稳定性是强制性的。 请使用220nF 而不是演示板上显示的100nF。

    接口的 IO 电平由 DVDD 电源设置。 您可以在数据表内电气特性表的数字输入/输出部分中看到这一点。

    此致、
    约阿希姆·武尔克