请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7056 您好!
是否有如下所示的25MSPS 图表?
客户输入25MSPS 信号、输出数据失真。 已知原因是输入级中的 LPF 电阻值较大。 因此、我们想知道对应于25MSPS 的电阻值。
此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Nishie:
ADS7056无法以25MSPS 采样、其采样的最大速率为2.5MSPS。 按奈奎斯特频率、它可以采样的最大信号为1.25 MHz。 模拟工程师计算器中有一个工具 可帮助您选择 Rfilt 和 Cfilt 值以及驱动模拟输入所需的 OPA 带宽。