This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS117L11:电源

Guru**** 2670375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294551/ads117l11-power-supply

器件型号:ADS117L11
主题中讨论的其他器件:ADS7052

用于单电源、低速模式。
规格表说明了 AVDD1到 AVSS、低速模式2.85 5.5V、
是否可以使用 AVDD1=AVDD2=IOVDD=+1.8V、AVSS=DGND=GND (0V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    遗憾的是、不; AVDD1相对于 AVSS 需要最低2.85V 的电压。  AVSS=DGND=0V 时、AVDD1也需要相对于 DGND 2.85V 的最小电压。

    我们没有多少可在低至1.8V 的模拟电源电压下工作的精密 ADC。  然而、ADS7052是一款可在低至1.65V 电源电压下运行的14b、1MSPS SAR ADC。  如果需要、您可以对几个读数求平均值以提高 ADC 的有效分辨率。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。