大家好!
它写在 ADC3562的数据表中("9.2初始化设置" p72/85)、在采样时钟后(使用 SPI 对其进行编程之前)应用硬件复位。
上电后是否可以使用软复位而不是此硬件复位?
就在"9.2.1寄存器在操作期间初始化"之后、写入:" 硬件或软件复位之后、等待时间也~ 200000个时钟周期、然后 SPI 寄存器可被使用。
编程。'
我预计这可以实现、但由于它在我的定制板上无法正常工作、并在这里提问(与此同时、我还将检查 SPI 通信)
感谢你的帮助。
祝你度过美好的一天!
奥莱伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
它写在 ADC3562的数据表中("9.2初始化设置" p72/85)、在采样时钟后(使用 SPI 对其进行编程之前)应用硬件复位。
上电后是否可以使用软复位而不是此硬件复位?
就在"9.2.1寄存器在操作期间初始化"之后、写入:" 硬件或软件复位之后、等待时间也~ 200000个时钟周期、然后 SPI 寄存器可被使用。
编程。'
我预计这可以实现、但由于它在我的定制板上无法正常工作、并在这里提问(与此同时、我还将检查 SPI 通信)
感谢你的帮助。
祝你度过美好的一天!
奥莱伦
您好、Aur é lien、
在实验室中使用 TI EVM 时、只能使用软件复位即可捕获数据、但我们无法保证在没有硬件复位的情况下加载了所有默认设置。
在您的设计中是否可以提供硬件复位? 我建议先尝试一下、以使部件正常工作。
此致、
德鲁
您好!
我可以放一根导线来控制硬件复位、但我 不想使用它(在我的电路板上会丢失另一个功能)。
我为 AC3562供电并提供时钟。
通过 DCLK (OUT)上的硬件复位 ADC3562输出时钟、但通过软件复位、我什么也没有(我的设置是:上电、提供时钟(>200_000 tick)、然后复位(硬或软))。
您能否确认我可以使用软件复位来启用 DCLK (OUT)?
您能否向我发送通过软件复位修改的寄存器列表和默认值?
谢谢
您好、 Aur é lien、
遗憾的是、仅通过软件复位、我无法保证器件的性能。 我只能建议按照数据表中提供的说明在上电时提供硬件复位。
此致、
德鲁
您好、 Aur é lien、
我与设计团队进行了核实、他们确认必须执行硬件复位来确保正确配置该器件。
此致、
德鲁