This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:输出引脚上的 ESD 二极管

Guru**** 1930800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318981/ads1278-sp-esd-diode-on-output-pins

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件:ADS1278

您能否确认所有 ADC 数字输入和输出引脚都具有接地和 IOVDD 的 ESD 保护二极管? 数据表显示输入端的最大10mA、那么如果输出引脚上的 ESD 二极管存在、其电流限制是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Zhang:

    是的、所有数字输入和输出都具有 ESD 结构、输入和输出的最大电流限制为-10mA。  

    如果超出 IOVDD 电源+0.3V 或超过 DGND -0.3V 以上、则会正向偏置内部 ESD 二极管、电流将 流经引脚。  只要将此电流限制为最大10mA、就不会损坏器件。  但是、如果强制电流通过 ESD 二极管、则无法假定 ADS1278正常运行。  移除故障后、应通过置位 SYNC 引脚或完全重启器件来复位器件。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用