This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:差分输入问题

Guru**** 2188815 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321419/ads124s06-differential-input-problem

器件型号:ADS124S06

尊敬的:

ADS1224S06 支持单端输入和差动输入。 当输入信号为差分信号时、AINP 和 AINN 分别为0.2V 和-0.1V。

ADC 检测到的信号就是 AINP 与 AINN 之间的差值。 该差值是为了获得0.1V 而减去两个信号的绝对值吗? 或 AINP-AINN= 0.3V?

我想问一下哪一种理解是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    无论输入连接是单端连接、ADS124S06始终以差分方式进行测量。  这就是说、AINP 始终是相对于 AINN 测量的。  在单端情况下、AINP 将始终大于 AINN、因为 AINN 固定为接地。  这意味着只有正代码可用于转换。

    在差分输入的情况下、只要输入信号处于 ADC 输入的输入范围内、代码就可以是正的或负的。  因此、理论上您是正确的、因为该用例的差值为0.3V、但如果使用单极电源(例如、AVSS 连接到 AGND)、则输入超出了测量范围。  如果启用了 PGA、则输入限制为数据表第34页的公式5。  如果 PGA 被禁用并被旁路、则输入限制将会更加宽松。  但是、输入测量范围限制为公式6中指定的范围。  因此-0.1V 超出测量范围、结果将为非线性。

    话虽如此、如果您为 AVDD/AVSS 使用双极电源(例如+/-2.5V)、则测量将处于适当的范围内并会产生预期的结果。

    此致、

    鲍勃 B