This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:ESD 保护二极管架构

Guru**** 2003335 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322427/adc128s102qml-sp-esd-protection-diode-architecture

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

在文章 ADC128S102-SEP 中回复:我是否可以在模拟电源(VA)之前使用 ADC128S102 ADC 内 ESD 保护二极管的部分电路图应用输入信号。 有人能提供一个电路图、显示模拟和数字输入以及 VA 和 VD 之间的所有保护二极管吗? 从数据表中可以清楚地看出、模拟输入保护二极管连接到 VA、但尚不清楚数字输入保护二极管是连接到 VD 还是 VA。 (我意识到、如果它们连接到 VD、则会在 Collin 图中通过 VD 到 VA 二极管连接到 VA、但这意味着该压降更接近0.6V、而不是只有一个二极管压降。)

谢谢!

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的提问。 数字输入引脚 ESD 结构与模拟输入引脚 ESD 结构相同。 它们也与 VA 相关。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、所有模拟和数字输入 ESD 保护二极管都连接到 VA? VD 通过另一个保护二极管单独连接到 VA、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、您的理解是正确的。

    此致!

    萨米哈