主题中讨论的其他器件: BQ79735-Q1
大家好、我叫 Sangil Park、我在从事 BMS 硬件开发工作。
我目前正在审核 TI 的 ADS131M08-Q1产品、该产品具有24位 ADC 性能、用于监控电池组电压。
对于这款芯片的可行性研究、我有几个问题。 我期待您的迅速反应。
1.关于 IC 准确度的三个问题:
1-1. 我希望计算总误差、以确定 IC 的精度。 请检查在计算总误差时是否存在任何缺失的元素。
总误差:偏移误差+偏移漂移+增益误差+增益漂移+积分非线性+噪声。
(前提条件:增益1、FSR 1.2V、全局斩波模式禁用、32kSPS、OSR 128)
1-2. 如果我们运行校准、可以消除偏移和增益引起的误差和漂移吗?
1-3. ADC 性能中不考虑1.2V 基准电压的精度是否正确?
2.功能安全
2-1. 产品标记为"支持 FS "、而不是"符合 FS 标准"。 我对"有能力"的含义很好奇
3.与 BQ79735的差异
3-1. 我们一直在使用 TI 的 BQ79735-Q1产品。 您能否解释一下与此产品之间的主要差异?
4.其他问题。
4-1. 我对该产品的计划很好奇、例如 SOP 计划和 PPAP 计划、工程样片计划等。
4-2. 我对这款产品的参考单价感兴趣。 如果你可以提供的价格基于10万/年的量为5个耳朵,它将是伟大的。