请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3563 我们将 ADC3563用于两种类型的 FPGA (一种是 MAX10、另一种是 Lattice Certus-NX 器件)。
有趣的是与 MAX10的接口工作良好,但一些与 Lattice 设备的接口工作不正常。
我想知道我们是否需要对 Lattice FPGA 进行特殊处理、尤其是 LVDS 信号电平... 我们知道 Lattice LVDS 输出的透视窗口略小于 MAX10设备(大约50mV 范围)。
如果您有任何建议、或具有与 Lattice FPGA 接口的参考设计、敬请告知我们。
此致、
Jong