主题中讨论的其他器件: REF5025、 REF5050
大家好、我将 c6742 DSP 与 THS10064 ADC 配合使用、有人能建议这2的原理图吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Stan:
这是一个现有项目还是一个新设计? 我之所以提出这个问题、是因为此时 THS10064已有25年的历史、我不确定它还可以使用多长时间。
全新设计
你对并联 ADC 有什么建议吗?
我们最近还没有很多使用并行接口的新设计。 THS10064具有内部1.5V 和3.5V 基准、我建议您使用该器件的这些功能。
查看 SLAU042B EVM 手册第23页、在哪里可以找到提供1.5和3.5V Vref 的电路? 请告知。
我们是 gona 使用外部 Vref ... 这是否意味着我们需要为 THS10064提供1.5V 和3.5V 电源?
SLAU042文档使用器件的内部基准。 如果您计划使用外部基准、则必须提供该基准。
好的、谢谢 Tom、您能推荐1.5伏和3.5伏的电路吗? 任何像 REF5025这样的 IC 芯片... 请稍后回复。
尊敬的 Stan:
我所知没有1.5V 或3.5V 基准电压、可能某种具有可调输出的产品、但最终、随时间/温度变化的初始精度/漂移都将发挥作用。
您好、Tom、您可以咨询您的 TI 模拟专家吗?他可以设计出提供1.5和3.5 V……的电路。 我们迫切需要这一点。
可以使用以下代码:

感谢回复、我看到了2个电位器 R2和 R4、您认为在成熟的晶圆机 PCBA 中实施2个电位器是否合理? 请告知..
这应该没问题、但如果您不想使用电位器、也可以随时使用固定电阻器。 例如、3.83K 的 R1和1.65K 的 R2将通过5V 基准为您提供1.5V 电压。
这对于1.5伏呢, 3.5伏呢?
请提供此电路的 BOM 列表。
尊敬的 Stan:
对于3.5V 电压、它将是相同的电阻值、只需交换它们在分压器电路中的位置即可。
是否有此 REF5050的 BOM 列表要共享?
尊敬的 Stan:
THS10064是一款10位转换器、内部基准应该是足够的。 除了 REF5050、 3.83K 和1.65K 各有2个、都是您的 BOM。