请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3562 主题中讨论的其他器件:LMK00334、
您好、团队成员:
能否将 HCSL 信号用作时钟输入(CLKP、CLKM)?
此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以、只要它是交流耦合 并且差动摆幅至少为1Vpp、那么它就可以工作。
您好 Geoff-San:
我对此还有其他问题。
我的客户正在 考虑使用 LMK00334输入 HCSL 时钟信号。
从 LMK00334的数据表可以看出、HCSL 输出时钟看起来仅为0.8Vpp。
是否有可能使用 仅0.8Vpp 的时钟 ADC3562?
此致、
桑原启
Kuwahara-San,
800mV 是单端信号、因此是800mVp (峰值)。 差分电压为1.6Vpp (峰峰值)、因此可以正常工作。
此致、
Geoff
尊敬的 Geoff-San:
谢谢!
我忘了它是差分信号。
此致、
桑原启