This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63004W:VOUT 模式下的 FB 引脚 Hi-Z

Guru**** 1867270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367685/dac63004w-fb-pin-hi-z-in-vout-mode

器件型号:DAC63004W

工具与软件:

您好、团队成员:

我处于电压输出模式、并将 FB1连接到 OUT1以实现闭环放大器。 如果我向 Fb1-PDN-1[1]写入1 、向 Fb1-PDN-1[0]写入1,从而将 VOUT 断电至 Hi-Z,我是否可以假设 VOUT 也将成为 VOUT Hi-Z? 我担心在这种情况下 FB1上会有主动泄漏。

如果没有、是否有办法可以确保 FB1为 Hi-Z?

谢谢!

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    FB 引脚也设置为 Hi-Z、但始终会有通过内部器件元件的泄漏。  

    FB 和 OUT 连接在一起且 输出通道配置为 Hi-Z 时、泄漏处于 nA 刻度。

    此致!

    K·琼斯