This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:具有直流偏置的 ADS8556电容器值- AVCC 和 REFC_x 引脚

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367594/ads8556-ads8556-capacitor-values-with-dc-bias---avcc-and-refc_x-pins

器件型号:ADS8556

工具与软件:

在设计说明中、每个引脚的 AVCC 电容器可选择为0.1uF 或1uF (抗噪性能更佳)、以及一个10uF。 在每个引脚上使用1uF 电容器可省去10uF 电容。

目前、设计中的 AVCC 为5V、因此 Cbias5v 远低于1uF。 我可以使用更高的 C 值来由于 Cvbias 减小偏移。

1.您是否可以在不发生严重降级的情况下、将 AVCC 引脚的1uF 值增加到2.2uF (或更高)?

此外、从先前关于 REFC_x 引脚的问题中、 未定义 REFC_x 最大值 C、但下限定义为4.7uF。

2.能否将 REFC_x 电容值从10uF 增加到22uF 而不会出现明显降级?

目标是将组件尺寸从使用120,080,0603减小到尺寸小得多的0402、并将具有直流偏置的电容值保持在性能范围内。

我不确定斜升期间电容的增加会如何影响整体性能。

3.由于 IC 能够使电压斜升、REFC_x 和 AVCC 引脚上会增加电容、从而影响性能。

感谢您的建议。 请在使用增加的电容时提供有关任何问题的建议。

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。  让我来检查一下、然后给您回复。

    此致、

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您应该可以使用那些值较大的电容器、但器件启动时间可能会略有增加。 请按照数据表中的说明将其放置在靠近器件的位置。

    此致、

    萨米哈