工具与软件:
在设计说明中、每个引脚的 AVCC 电容器可选择为0.1uF 或1uF (抗噪性能更佳)、以及一个10uF。 在每个引脚上使用1uF 电容器可省去10uF 电容。
目前、设计中的 AVCC 为5V、因此 Cbias5v 远低于1uF。 我可以使用更高的 C 值来由于 Cvbias 减小偏移。
1.您是否可以在不发生严重降级的情况下、将 AVCC 引脚的1uF 值增加到2.2uF (或更高)?
此外、从先前关于 REFC_x 引脚的问题中、 未定义 REFC_x 最大值 C、但下限定义为4.7uF。
2.能否将 REFC_x 电容值从10uF 增加到22uF 而不会出现明显降级?
目标是将组件尺寸从使用120,080,0603减小到尺寸小得多的0402、并将具有直流偏置的电容值保持在性能范围内。
我不确定斜升期间电容的增加会如何影响整体性能。
3.由于 IC 能够使电压斜升、REFC_x 和 AVCC 引脚上会增加电容、从而影响性能。
感谢您的建议。 请在使用增加的电容时提供有关任何问题的建议。
此致、
大卫