This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7049-Q1:4线 SPI

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7049-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1366932/ads7049-q1-4-wire-spi

器件型号:ADS7049-Q1

工具与软件:

客户正在寻找以下规格 ADC:

12位 ADC、1MSPS、4线 SPI、具有成本效益。

ADS7049可以满足此规范、但其3线 SPI 不符合客户的 SPI 接口要求。 请帮助推荐一个具有4线 SPI 接口的类似器件。 谢谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您为何需要4线 SPI?  典型线路为 SCLK、/CS、SDO 和 SDI。  SDI 仅用于基于多通道的器件或具有某种配置寄存器的器件。  ADS7049不需要数据输入、因此只有一个3线 SPI 接口。  我不明白为什么这会对您造成问题。  您能否澄清并提供应用详情?  您为何需要 SDI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    好久不见。 希望您做得好。

    编码器使用 ASIC 实现磁信号转换器和其他功能、因此 ASIC 仅支持4线 SPI 接口。 这是有道理的吗?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干得好 Brian、

    ADS7049-Q1不需要 SDI。  由于不需要 SDI、因此只需3根导线进行控制。  ASIC 还要尝试写入什么?  请给我发送一份附注、提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户提到在编码器系统中、有两个器件使用与 ASIC 的4线 SPI 通信。

    一个是角度传感器 MT6835、另一个是 ADS794x (例如)。 需要 SDI 功能来握手 ASIC 需要传感器或 ADC 中的哪些数据。 有道理吗?   

    是否有符合您推荐的样片要求的低成本4线 ADC?

    ASIC SPI 引脚排列:

    角度传感器:4线 SPI

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要-仍然看不到需要。  请拨打电话、我们可以进一步讨论。